结果:找到"亚马逊 Alexa X-CUBE-AVS 智能 语音",相关内容839条
  • 思必驰:离线语音识别芯片简介
  • 一.使用场景 夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办?此时如果你有一个智能语音风扇,你只需要说一句打开风扇即可。关于语音识别这个功能,市面上有多家公司开发有关离线识别的芯片和算法,可是识别效果不是很理想,但是思必驰是例外,该公司的芯片唤醒率和识别率均高于市场同行,抗噪音的能力也非常优秀。 二.思必驰芯片简介 本文主要介绍思必驰股份有限公司推出的一款离线语音识别芯片。该芯片是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 离线 识别 模块 控制 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 18:07:00
  • NRK3301智能语音芯片助力浴霸实现语音控制功能
  • 随着人们对生活质量的追求的提高,浴室已经不仅仅需要满足一般的方便、洗澡,洗漱等基本功能,而是呈现出多样化的趋势。智能浴霸向智能AI语音交互发展,因为一般来说,智能产品具有炫耀性的特征,消费者的可支配收入越高,相应地对智能产品的需求就越高以满足自身对于高生活品质的追求,因此,收入可观的中产阶级成为智能产品的主要消费群体。另一方面,随着经济的发展,人们的消费水平也在不断升级,尤其是80、90后的年轻一代,更倾向于追求具有新鲜感和个性化的产品,在卫浴方面,也比老一代人更加追求舒适的生活环境,AI技术的发展使智能产品的性价比越来越高,80、90后也在逐渐成为智能浴霸的消费主力军。而智能语音浴霸的出现...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 浴霸方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-16 16:31:00
  • 离线语音控制方案定制开发
  • 离线语音方案开发定制,蓝牙,手机端APP,手机小程序,红外遥控器芯片等。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 离线 家居 灯具 玩具 物联网 酒店 发帖人:离线语音控制开发 发帖时间:2022-02-25 17:55:00
  • 智能语音芯片智能扫地机上的应用
  • 福玛特在2000年推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路。而我国扫地机器人市场兴起相对较晚,2009年市场上推出第一款扫地机器人地宝,随着海内外布局品牌逐渐增多,扫地机器人市场消费教育获得成效,行业开始进入快速发展阶段。而扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家介绍一下语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 ic 芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-13 13:10:00
  • 智能语音芯片是如何让智能家居“听话”的?
  • 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 芯片 识别芯片 芯片 ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-20 11:44:00
  • 智能语音声控灯是应用了什么语音芯片?
  • 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 识别芯片 芯片 家居 芯片 AI芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-16 15:19:00
  • 语音识别芯片助力灯具智能化!
  • 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 ic 识别芯片 识别ic 家居 ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-16 15:05:00
  • 语音识别芯片在智能家居上的应用!
  • 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 识别芯片 芯片 家居 芯片 AI芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-15 14:34:00
  • 语音芯片的选型标准有哪些?
  • 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 芯片 ic 芯片 识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-14 09:43:00
  • 市场火爆的亚马逊的Alexa技术/平台,ST的STM32软件包让你的开发快速实现!
  • 我的幕序:亚马逊的Alexa技术/平台,造就了很多神话,简单的例子就是“智能音响”,单单在深圳就有近500多家这样的企业或工厂在对外出口!是否你的物联网产品,也想实现智能语音功能?那就试试ST的这款软件包!意法半导体的X-CUBE-AVS软件包让亚马逊的Alexa语音服务(AVS)能够运行在STM32*微控制器上,使具有云智能功能(自动语音识别和自然语言理解)的高级会话用户界面出现在简单的物联网设备上,例如,智能家电、家庭自动化设备和办公设备。</b>"title="意法半导体STM32软件包,让简单的物联网产品具有亚马逊的Alexa技术<b></b...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Alexa X-CUBE-AVS 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-04-23 11:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: